This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:线路调节和负载调节

Guru**** 2382090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455191/tps54360b-q1-line-regulation-and-load-regulation

器件型号:TPS54360B-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要 TPS54360B-Q1器件输出电压5V、3V 和1.8V 时的线性调整率和负载调整率图。

此致、

Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Srinivasu

    5V 的线路和负载调节可在数据表部分下找到  8.2.1.3应用曲线。  这些数据在 我们使用的3.3V 和1.8V 时不可用。 您可以  在 TPS54360EVM-182上测试您的解决方案、以 获取这些图

    谢谢你

    此致

    Onkar