This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:针对更高电流的并联连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454326/tps25981-parallel-connection-for-higher-current

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS25982

工具与软件:

各位专家、您好!

我计划 在电路板上使用 TPS259814ARPWR、以防止高电流。
负载电流约为12A、因此当电流>= 14A 时、我必须设置保护。

由于 TPS259814ARPWR 最大电流限制为11A、我想知道是否能够将两个 TPS259814ARPWR 并联。
每个器件均设置为7A、总电流消耗为14A。

这种配置是否可行?

此致、
Filipe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    根据 数据表中的图9-2、可以实现并联。 另一个选择是使用 TPS25982。

    BR、

    Rakesh