This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913-IBB-EVM:TPS62913-IBB-输入+12V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913-IBB-EVM, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445299/tps62913-ibb-evm-tps62913-ibb-input-12v

器件型号:TPS62913-IBB-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS62913.

工具与软件:

您好!

请参阅文档 SLVUC22 pg14 (TPS62913-IBB-EVM 原理图)、是否可以将 SI1902CDL-T1-GE3替换为 NTJD4401NT1G (来自 OnSemi)?  

 如下所示。  

输入电压:+12V

输出电压:-5V

VCC:+12V

如果 NTJD4401NT1G 不适合支持我的设计、您是否可以推荐 SI1902CDL-T1-GE3的部件更换?

谢谢、Angie

e2e.ti.com/.../NTJD4401N_2D00_D.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    请让我检查您的请求,并在这天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉句子不完整。

    我想问 SIA928DJ-T1-GE3是否适合我的设计用途? 我打算使用 SIA928DJ-T1-GE3而不是  NTJD4401NT1G 作为 VGS +20V。  e2e.ti.com/.../sia928dj.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、Angie。 请让我检查一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    我仔细检查了一下、但看起来它与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396577/tps62913-ibb-evm-tps62913-ibb-evm/5386913?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A595303#5386913类似的问题

    请您告诉我为什么  SI1902CDL-T1-GE3和 FDG1024NZ 现在都需要更换? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    SI1902CDL-T1-GE3不符合我的 ESD 要求、而 FDG1024NZ 已停产。 因此、我希望与您确认 SIA928DJ-T1-GE3是否适合我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    好的、我来帮您确认一下。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    在检查 Q2之前、我担心会应用12V 到-5V 的输入电压。 输入电压的最大值将是多少? 您可能知道、反相降压/升压拓扑的输入电压将是 VIN-|VIN| VOUT。 因此、如果12V 典型输入电压发生变化、IC VIN 引脚 IC GND 引脚中应力的实际电压将大于17V、这是 TPS62913的最大建议输入电压。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    或者、我可以使用+5Vin 至-5Vout、如下所示。 请。 帮助我检查  SIA928DJ-T1-GE3是否适合替换 SI1902CDL-T1-GE3 

    输入电压:+5V

    输出电压:-5V

    VCC:+5V

    谢谢。此致、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    已检查数据表规格、没有理论支持问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚