This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:它可以与电流监测器 IC 共享 Rsense 吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455077/lm5069-can-it-shares-rsense-with-current-monitor-ic

器件型号:LM5069
Thread 中讨论的其他器件:INA186

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以与 INA186等电流监控器共享同一个 Rsense? 此应用需要 ADC 使用 INA186并使用单独的串联 Rsense 进行有功电流监控、可能不是一个好主意。

但这样做之后、我在布局过程中是否应该知道任何内容? (例如、切勿破坏电流监控器和 LM5069的精度。 我知道应该在 Rsense 上使用开尔文检测技术、但如何在从 Rsense 到 LM5069和 INA186的2对路由中使用?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来检查一下、然后再回来。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    可在热插拔和 INA 器件之间共享 Rsense。 许多客户都使用这种方法、只要遵循开尔文检测技术、就没有问题。

    BR、

    Rakesh