This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:LMZ10504 EN 引脚连接计划

Guru**** 2767555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS746, LMZ10504, TPSM82816, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454711/lmz10504-lmz10504-en-pin-connection-plan

器件型号:LMZ10504
主题中讨论的其他器件: TPSM82816TPSM82813、TPS62140、TPS746

工具与软件:

感谢您的持续支持。

附加的电路是在上电(施加+5V 电压)后延迟启动 U98/U116/U117输出的电路。

我想确认这一点。

将此类型的电路连接到整个电路中 U117的 EN 引脚(LMZ10504TZX-ADJ/NOPB)是否存在任何问题?

我问这个问题的原因是、我没有这样与其他 LDO 或直流/直流转换器的 EN 引脚并联连接的经验。

感谢您的 cooperation.e2e.ti.com/.../LMZ10504_5F00_EN_5F00_pin_5F00_plan_5F00_20241223.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、类似这些标准 EN 输入可以连接在一起。

    LMZ10504很大很旧。  TPSM82816是否可以工作?

    另外、TPS62140提供了17Vin 额定值、5V 电压轨不需要这个额定值。  TPSM82816或 TPSM82813是否可以改用其他器件?

    这两个器件都有一个 SS 引脚。  它们还具有精确的 EN 输入、这有助于控制延迟时序: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf 

    TPS746 LDO 是否可以替代 ADM7171?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。

    感谢您与我们联系。

    我知道 EN 输入引脚的连接没有问题。

    也感谢您让我了解替代器件的信息。

    我将在下一个设计中考虑这一点。

    非常感谢您的帮助。