This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输出电压的脉动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451774/tps2121-pulsation-of-output-voltage

器件型号:TPS2121

工具与软件:

你好。

我已经设计了一个使用 TPS2121的电路并确认了它的运行、但是出现了一个令人困惑的现象。
我想知道可能的原因和对策。

有两个电源、一个是直流电源输入、另一个是电池输入。
一个开关即可打开/关闭两个电源。

当开关从上电状态瞬间断开、然后再次打开时、TPS2121的输出电压可能会发生波形。

考虑到软启动电容器的影响、我们在电路图中将电容器从0.1uF 增加到1uF、但纹波周期变长、这种现象始终在接通电源时出现。

请告知我随附的电路图和波形。
日语将自动翻译。
如果有一些句子不正确、我很抱歉。

译文:DeepL.com (免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori:

    我将进行检查并返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori:

    输出端是否有负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kunal
    感谢您的答复。

    有许多不同的负载、但典型的负载是冷却光伏元件的珀尔帖元件。

    打开电源时、它需要大约800mA 的电流约1至2秒、以将器件从室温冷却至大约-15°C。
    之后、在稳定状态下需要大约400mA 的电流。

    顺便说一句,我们在提问后继续检查操作,但在 Peltier 元件断开连接时没有发生这种脉动。

    它是否仍与负载量有关?

    小林弘则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用比0.1uf 更低的 ss 电容吗?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将尝试更改 SS 电容器。

    顺便说一下、当我更改 SS 电容器的电容值时、电压上升得更快、这与谐振现象有什么关系吗?

    小林弘则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题是已解决、还是仍然存在较低的 ss 电容?