This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:一般问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454940/tps61178-general-question

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61088

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道为什么我不能 在 webench 中键入 TPS61178的 VIN=4.7V、VOUT = 5V、IOUT = 3A?

这些似乎都在规范范围内。 感谢您的帮助!

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    我想 webench 使用默认的2MHz 频率进行计算。

    输入和输出的闭合 会触发导通时间限制。

    器件能够满足这种情况。

    您能告诉我为什么选择 TPS61178吗?

    它似乎超出了此应用的规格、我可以向您推荐另一款器件。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    感谢您的答复、我在数据表上看到、它的开关频率最高可达2.2MHz。 我想知道、即使这是一种过度使用的解决方案、它应该能正常工作吗?

    客户还会考虑使用 TPS61088、这是好选择吗?

    感谢您的帮助!

    此致!

    梁仔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    有效电流。 当 Vin=4.7且 Vout=5V 时、TPS61178和 TPS61088都无法在2.2Mhz 下工作、这会触发其最短导通时间限制。

    此致、

    Fergus