This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电感器值计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2700, LM3310, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454618/tps65131-inductor-value-calculations

器件型号:TPS65131
Thread 中讨论的其他器件:LM3310、LM2700、

工具与软件:

VIN = 3.3

VPOS = 15

VNEG =-15

IPOS = 0.1

Ineg = 0.1

使用数据表中的公式、我得到:

I_LP = 710mA


I_Ln = 870mA


L1 = 14uH


L2 = 12uH

但是、使用 Webench 电源设计器、可获得:

I_LP = 196mA

L1 = 4.7uH

数据表中的公式似乎是错误的、因为即使对于相对较低的100mA I 电流、最终都使用非常大的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I_LP 是否是电感器峰值电流? 如果是、webench 结果看起来不正确。 当 Vin=3.3V、VPOS=15V 且 IPOS = 100mA 时、平均电流就已经超过~μ A 500mA。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、I_LP 是峰值电感器电流。

    或许有人应该修复 Webench。

    但是、数据表中的电感器值公式 可疑。  对于 PWM 转换器、最小电感通常由开关的占空比和 RDS_ON 定义。

    例如、 如果使用中的公式、例如 LM2700或 LM3310 (典型的 PWM 升压转换器)、我得到78%的占空比和7.5uH 的最小电感、这似乎更合理。

    TPS65131数据表中的公式给出了与输出电流成反比的电感值。  对于输出电流的10mA、通过该公式可得出电感值为140uH!!!  当然、有些事情是错的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为电感器电流纹波被选为 I_LP 的20%。 实际上、建议的电感在3.3uH 到6.8uH 之间。

    BR

    Patrick