This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以将其用于240W 输出吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28C53-Q1, UCC28951, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454239/can-i-use-it-for-240w-output

器件型号:UCC28C53-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951、UCC25600、 UCC2897A

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望设计的电源具有以下规格。  

- 输入: 30V ~ 60V(典型值 48V)

-输出: 24V/10A,隔离。  

使用 WEBENCH 工具、 我们可以得到如下注释:"在 WEBENCH 中、大于120W 的输出功率不支持此器件/拓扑、WEBENCH 无法创建设计。"  

此器件不能用于满足客户要求? 如果是、请告诉我您对此器件无法使用24V/10A 输出设计的观点。   

如果我们可以使用 UCC28C53-Q1进行客户设计、请告知我参考原理图、以满足客户要求。  

请查看此请求、让我结你的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多拓扑和器件可满足您的需求。  

    您是否有任何其他要求以便我们缩小选择范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!  

    感谢您的评论。  

    只有客户的要求如下所示。  

    -输入: 30V ~ 60V(典型值 48V)

    -输出:隔离式24V/10A ,我们使用哪种拓扑并不重要,只要它们可以实现隔离式输出。  

    客户想要最简单的解决方案、因此我要升级 UCC28C53-Q1、但收到无法通过 WEBENCH 实施的反馈。 这就是我请求你的原因。 您是否会推荐合适的解决方案来满足客户要求?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 LLC 拓扑(UCC25600)、相移拓扑(UCC28951)或正向拓扑(UCC2897A)。 反激式拓扑是最简单但不是最高效的拓扑。 为了支持240W 反激式设计、与其他拓扑相比、您需要增大 FET 和变压器的尺寸、因此成本可能更高。

    网上没有确切的参考设计、但您可以使用上面提到的器件型号搜索少数相似的参考设计。

    您也可以联系我们的设计服务团队进行纸质设计。