This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1通信时听到嗡嗡声

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453704/bq79616-q1-hear-the-buzzing-sound-when-bq79616-q1-communicating

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

我可以移除 NPN LDOIN 收集器处的0.22uF 吗、因为它在通信时会嗡嗡声。

都将电容器更改为一个0.22uF C0G 和 tw0 0.1uF C0G、但声音略有下降。

当我们通信总共32片 BQ7600时、声音会变得显著嗡嗡声。

该0.22uF 电容器用于对 LDO 进行滤波、但它接缝不起作用、无法滤除通信纹波电流。  

我可以移除它,它不能正常工作,但导致嘈杂的声音,而不是。 而嗡嗡声在我去除后消失。

但如果没有该0.22uF 电容、我会担心其他未知问题。 请帮帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    该电容仅用于滤除 RNPN 上的压降。 只要 NPN 的集电极引脚不达到8V 或更低、则移除电容器没有问题。

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、David:

      我还有一个问题:将 LDOIN 引脚上的电容器从0.1uF 放大到1uF、为什么 NPN 集电极引脚上的电压不 发生变化(嗡嗡声电容器为0.22uF)。 我认为 LDOIN 处的电容越大、集电极引脚上的压降就越低。 下面是我的测试波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    由于 RCE 电阻、集电极引脚的电压不受 LDOIN 电容的太大影响。 因此、集电极引脚将不会受到与 LDOIN 相同的电容效应。

    此致、

    David Ray