请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568236 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户对我们的 TPS568236或一些通用 MV 降压转换器有一个问题。
当占空比接近最大占空比时、输出电压能否保持稳定?
例如、输入电压=5.5V、输出电压=5V、输出电流=1~2A。
我们有没有任何方法或技术可以保持此输出电压稳定?
谢谢您、
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.