This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:如何在环路分析器中测量环路响应?

Guru**** 2813925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454819/tps568231-how-to-measure-loop-response-in-the-loop-analyzer

器件型号:TPS568231

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户已经测量了我们 TPS568231的环路响应、但在测试中遇到了一些问题。

  • 如何精确测量 TPS568231中的环路响应?

这是 TPS568231的波特图、您认为此响应中有任何问题吗?

  • COT 控制方法如何影响 TPS568231的环路响应?
  • 为什么会出现低频振荡?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    增益曲线看起来没有问题。 我唯一面临的最突出问题是35kHz 左右的大相位尖峰。 低频振荡可能只是这些设置的乘积。 有一个设置可"展开"相位图、从而使曲线在超过180度时不会在波形顶部和底部之间切换。

    展开相位可能会清理该低频信号。 请确保按下图所示进行连接、并且您至少有一个10欧姆的电阻器。 您可以尝试增大波特电阻值以清理曲线。 也可以尝试对扫描求平均值以清除噪声

    此致、

    Britton