This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:VOUT 范围的限制

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455479/tpsm63603-the-limitation-of-vout-range

器件型号:TPSM63603

工具与软件:

嗨、团队:

您能说明一下 VOUT 范围的限制、以及如何使用 VIN = 12V 和 FSW = 200kHz 的示例计算它吗? 谢谢!  

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Vout 低端的限制是1V 的基准电压。

    Vout 高端的限制是频率和固定2.2uH 电感的组合。

    由于电感值在模块中是固定的、因此您将对频率和输入/输出的组合具有限制

    并且仍能保持合理的电感器电流纹波。

    谢谢