This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:7.5V 输出、400kHz 的建议 CFF 值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455547/lm61460-q1-recommended-cff-value-for-7-5v-output-400khz

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

有5V 和3V3输出的建议元件值、但客户现在需要 7.5V 输出 、对于400kHz、建议的值是什么 Cff

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确定是否需要 Cff 以及使用什么值的理想方法是使用 Webench 设计工具设计应用。

    谨慎的做法是、在 PCB 上为 Cff 和 RFF 留出空间、以防需要。

    负载瞬态测试是检查使用 Cff 的影响的理想方法。

    谢谢