This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无法查找器件标识

Guru**** 2534760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455082/tps55288-cannot-find-part-marking

器件型号:TPS55288

工具与软件:

TPS55288产品说明书 在"封装选项附录"中显示"器件标识"为"55288"。 但是、我从 DigiKey 收到了三个产品、但我找不到这些标记。 我已经用放大镜在良好的光线下检查了它们。 这些器件是否未标记? 有什么交易?

谢谢!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的咨询。

    该标记位于器件的顶部(无焊盘侧)。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我不知道这些不是实际器件、而是更多的封装。 我打开了一个、找到了标记。 我是第一次见到你。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的反馈、我现在结束本主题。 如有任何其他问题、请告知我们。

    BRS、

    布莱斯