This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:FDLY 连接至 VIN

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453760/tps65150-q1-fdly-connect-to-vin

器件型号:TPS65150-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们知道 FDLY 通过电容器上拉至 VIN、从而可设置故障延迟时间。

但是、如果客户直接将 FDLY 上拉至 VIN、规格说明这会禁用该功能。 此"禁用"功能是否意味着关闭延迟功能或关闭故障功能?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    通过将 FDLY 直接连接到 VIN、这将禁用故障延迟功能、但仍将报告故障、且保护功能将起作用。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的支持。

    如果客户直接上拉、但 DLY1和 DLY2下拉为100nF、是否不正确?

    因为未使用故障延迟。 很奇怪、如果 DLY 具有电容下拉电阻、但 FDLY 直接拉动电源、而客户却从未遇到过任何问题。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    我将通过 EVM 检查此函数、稍后提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    根据 EVM 测试、如果 FDLY 直接连接到 VIN、这样将禁用故障保护。 这意味着如果任何电源轨电压降至其电源正常阈值以下、IC 将不会关闭。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的支持。

    谢谢

    Xiaoxiang