This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:充电故障和 IC 自热

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453516/bq76942-charging-failure-and-ic-self-heat

器件型号:BQ76942

工具与软件:

与之有关的人员:

BQ76942 IC 用于10S1P 电池设计。 客户退还了多个电池、并报告为无充电。 诊断完成后、我们注意到:

1. CHG 和 DSG MOSFET 未完全导通、栅极电压介于36到40V 之间。 正常栅极电压应超过45V。

2.如果 CHG 和 DSG MOSFET 升温或者电压钳位二极管被移除、充电功能可能会恢复数天;但是、储电7天后仍会再次出现这种问题。

3. BQ76942 IC 在1mA 附近具有更高的泄漏,并且可以观察到比电路板上的其他元件更高的温度。

我们假设是 IC 损坏。 您可以帮助检查此问题吗?

非常感谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您是否介意分享其电池设计的原理图和配置文件(.gg)? 是否也检测到任何故障?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    感谢您的答复。 是的、我可以通过 DM 共享原理图和配置文件。  

    未检测到故障、CHG 和 DSG 位均设置为1。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能接受朋友的请求吗、我可以对您进行 DM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我刚刚接受了您朋友的请求。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您在假期的耐心等待。

    CHG 和 DSG MOSFET 未完全导通、且栅极电压介于36到40V 之间。 正常栅极电压应超过45V[/报价]

    当 CHG FET 关断时、CHG 引脚会向 BAT+放电、而当 DSG FET 驱动器向 LD 引脚放电时、DSG 引脚会向 LD 引脚放电。 对此进行了详细说明 第16.5节 FET 驱动器关断 请参见 BQ76952数据表。 您的 BAT+电压是多少?  

    查看原理图后、我们注意到您拥有的每个 CHG FET/DSG FET 都缺少栅极电阻/电阻。 每个 FET 的栅极电阻、有助于应对开关产生的振荡。 本 常见问题解答中的第4项可能有助于进一步详细说明。

    此外、您的 PCHG 和 PDSG 引脚是否应连接到任何地方? 如果未使用这些引脚、可以将其保持悬空、但是、如果您确实与之建立了连接、我也看不出来。

    此致、
    Alexis