This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62086:有关 TPS62826DMQ 建议(而非 TPS62086)的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62086, TPS628303, TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455074/tps62086-question-about-tps62826dmq-recommendation-instead-of-tps62086

器件型号:TPS62086
主题中讨论的其他器件: TPS628303TPS62865

工具与软件:

您在站点上写道、您推荐较新的 TPS62826DMQ  而非 TPS62086。 我能否了解 TPS62086的寿命终止状态? 推荐这款器件是因为它是新器件、但没有固定的3.3V 3a 输出、您推荐什么? TPS62826DMQ 的优势是什么? 你为什么要这样做?


https://www.ti.com/product/TPS62086?keyMatch=TPS62086&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些都是同类器件-标准3A 降压转换器的较新器件。  如今、我们采用更新的 TPS628303。  现有器件没有停产的计划、如果您已经在使用这些器件、也可以重复使用它们。

    对于新设计、我们建议使用最新器件。  使用最新的器件、您可以获得设计和性能方面的所有优势和进步。  与上一款器件相比、每款器件都有几个优势:更低的 RDSon、更小的封装、更多功能、更低的 FB 引脚、通常更低的价格、 等等  

    这些较新器件没有固定的3.3Vout 版本-它对您的应用有多重要?  如果您需要固定的3.3V 电压、可以查看4A TPS62865中的 R2D 转换器。

    谢谢!

    Chris