This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:什么是 QUOT;错误恢复状态和 QUOT;

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455407/tps65988-what-is-error-recovery-state

器件型号:TPS65988

工具与软件:

在有关 GPIO 多路复用器的65988部分中、有两个方面我想要详细了解:

  1. Fault_Input_Event_Port 1和

  2. Fault_Input_Event_Port 2

这些被描述为输入并且:

"用于允许外部器件在给定端口上启用错误恢复。 每个端口都有一个故障情况输入。 如果设为低电平、则进入错误恢复状态。 设置为高电平时、无操作"

什么是"错误恢复状态"--有没有任何文档。  我们正在调试 CE 测试故障、这是指受到损坏的器件无法自行恢复的故障。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TI 美国圣诞节不营业。 请期待本周的回复延迟。

    圣诞快乐、假期快乐!

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    感谢您联系我们。  

    USB Type-C 规范中定义了错误恢复状态:  

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Aya Khedr