This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25188:TI 建议

Guru**** 2386270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25185, BQ77307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453631/bq25188-ti-recommendation

器件型号:BQ25188
Thread 中讨论的其他器件: BQ25185BQ77307

工具与软件:

您好:

请帮助我们为我的客户推荐2款合适的 TI 芯片:条件如下!!!谢谢、

、Ω 线性充电 IC:9V-13.5V 的宽电压输入范围、充电电流可达0.9A

2、锂超容量保护 IC:配备低温充放电保护和低压充电禁止功能、过充保护电压3.65V、过放电保护电压2.3V

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我推荐 BQ25188或 BQ25185、具体取决于您使用 I2C 控制型充电器还是独立式(可设置的 RC 充电器)充电器。

    我将环路电池保护 IC 专家就这方面提供建议。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    正在使用多少节电池? (1节、5节等) 此 链接 可能会帮助您缩小范围、以便我们进一步提供建议。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    它是两串电池、单节电池的电压为3.8V、请帮助推荐合适的 锂过容量保护 IC、谢谢!!!

    锂过容量保护 IC:配备低温充电放电保护功能和低压充电禁止功能、过充保护电压3.65V、过放电保护电压2.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(12月24-25日)是美国假期。 团队将于周四返回办公室、然后再与您联系。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的耐心等待并与我分享该信息。

    从那里、我想我们器件的 BQ77307 (https://www.ti.com/product/BQ77307)可能会为您找到。

    此致、
    Alexis