This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:符合 IEC60601的绝缘栅极驱动器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455666/iso5451-q1-insulated-gate-driver-compatible-with-iec60601

器件型号:ISO5451-Q1

工具与软件:

您好!

TI 的隔离式栅极驱动器是否支持 IEC60601?

ISO5451-Q1和其他人似乎支持该功能、但我想知道 TI 系列中的哪些其他型号是兼容的。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的提问。 我们的团队于12月24日和12月25日因美国度假而不在办公室。 请预计我们在假期期间(12月24日至1月2日)的回复会出现延迟。   

    感谢您的耐心等待、

    Luowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我认为 IEC60601是一种设备级标准。 根据所需的确切规格、我们可以建议满足该规格的栅极驱动器。 例如、是否有指定的隔离电压或隔离爬电距离/间隙?  

    谢谢!  

    Vivian