This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-ISO EP:用于双极栅极驱动器的传播延迟测量

Guru**** 2534460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455340/iso5852s-ep-propagation-delays-measurement-for-bi-polar-gate-driver

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP

工具与软件:

我想 在我的应用中测量低到高传播延迟,高到低传播延迟。 在我的应用中、栅极电压将从-8V 升高到15V、如下图所示、测量低 电平到高电平传播时间、我必须考虑多大的栅极电压电平(15V 的50% 为7.5V、23V 的50%为11.5V)?   要测量高电平到低电平传播时间、需要考虑的栅极电压电平(8V 的50%、即-4V )或23V 的50%、即11.5V)。 我认为下图是计算单极应用传播延迟的方法、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的团队于12月24日和12月25日因美国度假而不在办公室。 请预计我们在假期期间(12月24日至1月2日)的回复会出现延迟。   

    感谢您的耐心等待、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga:  

    下图显示了如何根据数据表中指定的测试条件(即 Vcc2-GND2 = 15V、GND2-Vee2 = 8V、Cload = 1nF)测量传播延迟。 看起来与 Vcc2和 Vee2值匹配、但您可能使用了不同的负载电容。  

    因此、测得的传播延迟为 Vcc2-Vee2的50%、即-8V+(15V+8V)/2 = 3.5V。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian