This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:Ven 是否可以大于 Vin?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423692/tps736-can-ven-be-greater-than-vin

器件型号:TPS736

工具与软件:

您好!

我正在测试 TPS736、在设计中、我将为 VIN 引脚提供3.3V 电压、以生成1.8V 输出电源轨。 我在数据表中注意到、用于启用 LDO 的 VEN 通常介于1.7V 和 VIN 之间、但我正在以5V 的电压驱动 VEN 引脚并且看到标称行为、而且根本没有看到 VEN 信号分流或削波。 由于 IC 符合 CMOS 逻辑电平、因此只要 VEN 仍处于最大工作条件内、让 VEN 电压高于 VIN 是可以接受的吗? 如果 VEN 为5V 而 VIN 为3.3V、则芯片是否损坏? 或者这种设置是否会缩短使用寿命?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austen:  

    我将更新此处的答案、使其更加完整。  

    是的、只要 Ven 保持低于数据表中列出的最大工作电压(5.5V)、Ven>Vin 是可以接受的。 如果在 Vin=3.3V 时 Ven=5V、则不存在长期可靠性问题、ABS 最大值表指出了这一点、其中 Ven 可以支持6V 且不依赖于 Vin。  

    此 EC 表使用了一种旧格式、该格式将 Vin 放置为 Ven (high)的最大值。 我们已停止使用此格式、因为这会导致客户混淆、客户认为 LDO 支持的电压是1.7V 至 Vin 之间的任何值(事实并非如此)、或者您表示如果 Ven 超过 Vin、则可能会损坏(这也不正确)。

    对于 TPS736、最大阈值为1.7V (可在 Ven (low)=0.5V 和1.7V 之间的值之间启用)、但无论 Vin 如何、Ven 均可一路降低至5.5V。