This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1:AIN 输入电压限值为5V

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454625/ucc21750-q1-ucc21750-q1-ain-input-voltage-limit-of-5v

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

你好

在我的应用中、AIN 输入通过 Vdd 具有200uA 的电流、为+18V。

同时使用10K @ 25*C 的 NTC 和3984的 Beta、在低温条件下  

电阻大于30K、因此 AIN 电压为6V 及以上。

规格中提到最大电压为5V。

高于4.5V 时、PWM 可能会高于88%、这是我所关心的问题。

但不然的话、我需要麻烦不麻烦在 AIN 上超过5V

齐纳钳位等其他 MOSFET?

谢谢。此致

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    器件 AIN 上的绝对最大值为5V、这意味着电压超过5V 可能会对器件造成永久损坏和/或影响其他器件特性。  

    我建议使用如下所示的分压原理图来控制 AIN 电压、并确保不超过5V。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivian

    我对您的快速回复感到惊喜。

    向您、您的家人和所有同事祝您圣诞快乐。

    我的 NTC 温度为10K @ 25*C、β 为3984;工作温度

    为-40°C 至+125°C、因此电阻范围为415K 至

    345欧姆。

    如果我保持 Rp 为24K、Rs 为零、那么我的结果电压将是

    始终低于4.8V、且在较高温度下降至0.69V 的情况下

    给我一个谷歌范围的测量。

    或者使用齐纳二极管或 TVS 钳位来达到5V?

    您认为哪一个会更好?

    再次感谢

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    0.69V 至4.8V 电压听起来不错、但我要说、建议保持 AIN 值<=4.5V、以符合数据表建议并获得更好的占空比精度。

    但是、如果热敏电阻出现开路情况、AIN 上的电压可能会超过5V、因为根据数据表、最大电流源为209uA、209uA*24kOhm = 5.02V。 因此、如果您想保持 Rp 值、我建议添加一个齐纳二极管、以便将电压钳制在小于5V。  

    谢谢!  

    Vivian