This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:关于电源正常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455518/tps7a57-regarding-powergood

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

团队成员、您好!

我对电源正常(PG)功能有2个问题。

  1. 如果我为 PG 加电上拉电压、且快于 VIN 和 EN、那么 PG 会在短时间内输出高电平吗?
  2. VIN 或 EN 尚未上电时、PG 是否能够灌入电流?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、  

    您是对的、如果上拉电压为高电平但 VIN 太低、则 PG 输出将变为高电平、PG 引脚在 VIN 为低电平时无法灌入电流。 几乎所有监控器 IC 不仅仅是这个器件都是如此。  通常、当 VIN<1V 时可能会发生这种行为、但最好是在假设任何 Vin<UVLO 时都可能发生这种行为的情况下对设计进行规划。

    有关详细信息、请参阅我们的应用手册"缓解上电/断电期间电压监控器的不确定输出(复位 IC)"