This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:E 类10W PA 设计-最大晶体管拉电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205, LM5113-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455035/lm5113-class-e-10w-pa-design--max-transistor-source-current

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

工具与软件:

大家好!

我们有一个以1 MHz 为中心的 E 类10W 功率放大器设计。 (晶体管:EPC2012C GaN) LM5113用作该电路中的 GaN 驱动器。

根据下面给出的仿真、峰值电流(晶体管源极电流)达到大约3A、并在晶体管导通时降低大约1.5A。  

您能否分享一下 LM5113在没有任何损坏的情况下可承受的最大电流是多少?

此致、

Mehmet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mehmet、

    感谢您就您有关 LM5113的问题联系 TI。

    目前不推荐在新设计中采用 LM5113。 LM5113-Q1和 LMG1205是新设计应考虑的替代产品。

    FET 的漏源电流不会对栅极驱动器产生直接影响。 栅极驱动器仅确定用于导通和关断晶体管的栅源电压。 因此、流经晶体管的电流不会损坏栅极驱动器。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    非常感谢您的宝贵支持。 我们可能会在应用中使用 LM5113-Q1。  

    我有点困惑、因为 在数据表中、LM5113的峰值拉电流/灌电流被定义为1.2A/5A。 如果 栅极驱动器仅确定栅源极电压、这一定义的原因是什么? 请提供与此相关的文档(如果可用)。

    再次感谢大家。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mehmet、

    此峰值电流额定值是驱动栅极的驱动器输出电流。 由于 FET 类似于容性负载、因此开启 FET 是对电容充电的电流。 以下是与峰值驱动器电流相关的应用手册。

    了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore