This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:PSM/PWM 开关

Guru**** 2393265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455447/tps552892-psm-pwm-switch

器件型号:TPS552892

工具与软件:

您好!

我是否可以知道 TPS552892 PSM/PWM 开关问题、对于 Vin= 7~16V、Vout =12V、似乎约为0.2~0.5A? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    专家是 ooo 今天,将研究这个,并稍后回复您.

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    否、降压模式下、当器件从 PFM 进入 FPWM 时的输出电流点约为1A-1.5A。 当器件从 PFM 进入 FPWM 模式时、升压模式下的输入电流约为1A-1.5A。

    BRS、

    布莱斯