This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:此 LED 驱动器是否可在0.2-1A 的目标电流下工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455605/tps922053-will-this-led-driver-work-with-a-target-current-of-0-2-1a

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS922052

工具与软件:

您好!

我已经阅读了 TPS92205x 的数据表、无法理解 LED 是否具有最低工作电流、低于该电流时、LED 是否无法正常工作。

我看到了电气规格下的 I (LIM)、该规格规定开关 FET 逐周期电流限制(TPS922052、TPS922053)的最小电流为2.6A。

但同一文档中的一个示例给出了2A 的最大电流值。

您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    [报价 userid="587033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455605/tps922053-will-this-led-driver-work-with-a-target-current-of-0-2-1a "]我已经阅读了 TPS92205x 的产品说明书、无法理解 LED 是否具有最低工作电流、低于该电流时将无法正常工作。

    对于 LED 驱动器可以 使用的最小工作电流没有明确限制。 但是、如果将输出电流降低到非常低的水平、则输出的线性度、精度和一致性可能会降低。

    [报价用户 id="587033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455605/tps922053-will-this-led-driver-work-with-a-target-current-of-0-2-1a "]

    我看到了电气规格下的 I (LIM)、该规格规定开关 FET 逐周期电流限制(TPS922052、TPS922053)的最小电流为2.6A。

    但同一文档中的一个示例给出了2A 的最大电流值。

    [报价]

    2.6A 是 TPS922052/3的开关 FET 逐周期电流限制的最小值。 设计电路时、您应确保电感器电流的峰值(=平均 LED 电流 + 0.5 *峰峰值电感器电流纹波)低于2.6A。 考虑到电感器电流纹波、我们在数据表的第9.2.2节中给出了2A 最大输出电流的示例。

    此致、

    Steven