This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:输出 LC 滤波器值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454955/tps562242-output-lc-filter-values

器件型号:TPS562242

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS562242设计12V 转5V 直流/直流转换器。 我使用了 webench 设计工具、其中推荐了一种使用此芯片的电路解决方案。 建议的电路有输出滤波器 L = 3.3uH 并且 C = 22uF。 我参考了数据表、它也建议表8-2中的值相同。 不过、当我参考数据表第8.2.2.3节时、会发现以下内容:

用作输出滤波器的 LC 滤波器在公式3处具有双极点。 在此公式中、COUT 使用其 降额后的有效值、而不是其标称值。 公式3如下所示。

数据表还在同一节中说明了以下各项:

TI 建议 为输出滤波器选择的电感器和电容器应使双极位于约40kHz 处、以便 由该高频零点提供的相位提升可提供足够的相位裕度来满足稳定性要求。

如果我在上面的等式中将 Lout = 3.3uH 和 Cout = 22uf 的值代入、则 fp = 18.68KHz、这在接近40KHz 的位置为零。  

上述计算中缺少什么吗?

谢谢!

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    感谢您的理解是正确的,但将有一个推荐范围的 Lout*Cout。 请建议应用手册中讨论了有关 DCAP 控制环路的内容、我认为这可以让您更好地了解如何选择 L 和 Cout。 谢谢!

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计-第1部分

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计-第2部分

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia。

    我浏览过所有文档。  

    第1部分文档的第4节介绍了计算 L 和 C 的最小值-最大值的过程。但它要求获取纹波注入电路参数:ACP * WRI。 我在芯片的数据表中找不到这些值。 如何找到这些值?

    此外、要计算 L 的值、本文档中给出的公式在其分母部分中为"N"。 这 N 也指什么? 如何找到它的价值?

    我还使用 WEBBENCH 设计器生成电路、得到 Cout = 22uf 且 L = 3.3uH。 是否可以假定 WEBBENCH 设计器工具使用给定芯片给出的值考虑了文档第1部分给出的用于计算 L 和 C 值的所有参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我来核对一下您的问题、以便在这些天能够与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    作为其内部补偿器件、ACP 不是公开的。  

    N 是一个系数、表示电感器纹波电流量与最大输出电流之比。 I

    是的、可以遵循数据表 LC 表建议的内容或 Webench 建议的内容。

    BRS

    卢西亚