This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:应用程序问题。

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455606/lmr16030-application-issues

器件型号:LMR16030

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 LMR16030创建降压电源、该器件具有直流18~60V 输入、24V 输出和0.8~1.5A 电流
在电路补偿中应该注意什么?
当电压低于24V (例如20V)时、输出状态是什么?
LMR16030的热损耗是多少? 您对 PCB 布局有任何建议吗? 您是否具有 LMR16030的 EMI 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好使用 Webench 设计工具来设计应用。

    然后查看数据表、了解有关设计和 PCB 布局详细信息。

    数据表提供了有关 PCB 布局和其他详细信息的建议。

    随后、您可以向我们展示您的原理图和 PCB 布局图像、我们很乐意审阅该图像。

    谢谢