Other Parts Discussed in Thread: LMR16030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 工具与软件:
大家好、团队成员:
使用 LMR16030创建降压电源、该器件具有直流18~60V 输入、24V 输出和0.8~1.5A 电流
在电路补偿中应该注意什么?
当电压低于24V (例如20V)时、输出状态是什么?
LMR16030的热损耗是多少? 您对 PCB 布局有任何建议吗? 您是否具有 LMR16030的 EMI 参数?