This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:BQ25071DQCT

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455821/bq25071-bq25071dqct

器件型号:BQ25071

工具与软件:

您好!

我正在使用一种我的前任专为 BQ25071 LiFePO4电池充电设计的设计。 我们想使用1000mA 电池进行充电。

您能不能给大家介绍一下这个电路设计。 就测试而言、 我已经测试了此电路、但 充电和放电输出始终为0。 请帮助我确定此设计中的问题。
请查看以下随附文件


电路-> 蓄电池充电电路

电池规格-> 电池数据表


谢谢。此致。
Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    IN、OUT 和 CHG/上的电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    电压如下-
    输入电压- 4.9V

    Vout -在0.2V 至0.8V 之间波动

    CHG/- 0.3V 至0.7V

    您是否看到电路中需要进行任何更改?
    提前感谢。

    此致、
    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您是否尝试过连接电压更高的电池? 施加的电压低于预充电至快速充电阈值。

    此致、

    Mike Emanuel