请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25071 工具与软件:
您好!
我正在使用一种我的前任专为 BQ25071 LiFePO4电池充电设计的设计。 我们想使用1000mA 电池进行充电。
您能不能给大家介绍一下这个电路设计。 就测试而言、 我已经测试了此电路、但 充电和放电输出始终为0。 请帮助我确定此设计中的问题。
请查看以下随附文件
电路-> 蓄电池充电电路
电池规格-> 电池数据表
谢谢。此致。
Sagar