This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:/QON 引脚是否可以从外部上拉至高电平

Guru**** 2384280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455815/bq25600-can-the-qon-pin-be-pulled-up-to-a-high-level-externally

器件型号:BQ25600

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 BQ25600的/QON 引脚有一些问题、即通过切换开关 S1将/QON 引脚连接到 GND。 但是、在切换之后、该引脚将始终处于低电平。 我们要 通过外部上拉将其拉至高电平。 BQ25600是否支持此功能?

之所以这样做是为了在器件关闭时实现超低功耗。 当器件关闭时、我们需要使用 BQ25600才能进入运输模式。  但此时、/QON 引脚通过开关连接到 GND、因此我们要 通过外部上拉、将其拉至高电平。

考虑到 QON 具有内部上拉电阻、我们添加了反向二极管来提供保护。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /QON 引脚有一个内部上拉电阻、 除了开关连接到 GND、无需连接到任何地方。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我们 知道有/QON 引脚的内部上拉。 在强制 BQ25600退出运输模式后、开关 SW1将使/QON 引脚持续保持接地。 我们所关注的是、当/QON 引脚连接到 GND 超过8秒时、 将 发生完全的系统电源复位、这将影响系统的电源、因此我们要  通过外部上拉、将该引脚拉至高电平。

    现在我们需要确认 QON 引脚高电平所需的最小电压是多少?   它是否与 PSEL 和 /CE 引脚相同(高电平的最小电压需要大于1.3V)?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在每个阶段绘制一个带有清晰标签的示意图?

    此致、

    Mike Emanuel