This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:压降电压265mV 规格与230mV 图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455841/tps746-q1-dropout-voltage-265mv-spec-vs-230mv-graph

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

您好、LDO 专家-  

我们正在分析在3.3V 输出电压和1A 电流条件下需要小于250mV 压降的应用中使用 TPS746-Q1的能力。 通过查看数据表中的图6-4、我认为这在整个温度范围内都符合要求。 电气规格表中的 V_DO 显示3.3V 输出电压、1A 的最大值为265mV。 您能否帮助您澄清客户预期的最坏情况是哪一个数字?

谢谢!
Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Reed、  

    简单的答案是、最坏的情况将是 EC 表规格。

    典型特性图是一个平均值、通常为30个器件、能够很好地显示性能趋势。 无论它们是一个样本、它们都是统计上有效的样本。

    EC 表最小值/最大值 几乎始终在每个器件上进行测试、然后再将其发送给客户以考虑工艺差异或将测试数据和仿真数据组合与足够的保护带配合使用、从而确保所有器件都将达到该级别或更好的性能。 由于测试仪变化、工艺变化等而应用的保护频带。 将始终使 EC 表最小值/最大值比典型特性图更保守(看起来更差)。  

    现在 回到您客户的 Vdo 问题、我会先问一下他们的应用将看到的最大负载电流是多少? 如果客户选择1A LDO、其值可能小于800mA、甚至可能更低、具体取决于选择 TPS746-Q1的原因。 由于压降相对于负载是线性的、因此我们可以估算 Vdo < 250mV 的最大负载、同时还会考虑工艺差异、测试仪差异等问题。 对于 TPS746-Q1、如果940mA、则预计 Vdo<250mV。  

    希望这对您有所帮助。