This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:当 PDSG_EN 为1 Ω 时、如何使用 FET_CONTROL?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455192/bq76952evm-when-pdsg_en-is-1-how-do-i-use-fet_control

器件型号:BQ76952EVM

工具与软件:

你(们)好

  当 DSG_FET 导通时、我使用 FET_CONOL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=1、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1)。
如果 FET 选项中包含 PDSG、 如何使用 FET_CONTROL 以启用 DSG_FET?

 FET_CONOL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=1、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1):
 PDSG_FET 是如何工作的?

Tankyou、 

Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(12月24-25日)是美国假期。 团队将于周四返回办公室、然后再与您联系。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    感谢您的耐心。

    [报价 userid="59845" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455192/bq76952evm-when-pdsg_en-is-1-how-do-i-use-fet_control 如果是 FET 选项中的 PDSG、 如何使用 FET_CONTROL 启用 DSG_FET?

    如果满足其他条件、向 DSG_OFF 位写入1应允许 DSG FET 导通。 当使用 FET 控制子命令禁用 FET 时、会锁存一个信号、该信号阻止启用 FET。

    您‘使用相应的 FET 控制子命令来清除任何信号"阻止" FET。 一个 示例是使用子命令0x0096 ALL_FETS_ON ()

    中进一步提到了这一点 第5.2.3.2节:FET 控制 BQ76952技术参考手册 中的段落进行了更改 表5-8. FET 控制子命令。

    [报价用户 id="59845" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455192/bq76952evm-when-pdsg_en-is-1-how-do-i-use-fet_control fet_contol (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=1、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1):
     PDSG_FET 如何运行?[/QUOT]

    表12-29. FET 控制寄存器字段说明 中的 TRM 显示了0x0097 FET_CONTROL ()中每个位的功能。  

    当 PREDISCHARGE 模式被激活时、器件将保持在此模式下、直到发生以下任一情况:
    1、已超时
    2. LD 引脚上的电压上升至电池组顶部电压的可编程差值范围内
    3、两种

    有关这方面的更多信息、请参阅的第二段 第5.2.3.2.2节 PREDISCHARGE 模式 曲线。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

    感谢您的答复。

    我知道 PreDischarge 模式是 PDSG 在 DSG 导通时导通一段特定的时间(Settings:FET:Predischarge Timeout)的功能。

    当所有 FET 都关断时、我应该如何使用 FET_CONTROL ()以运行 PreDischarge 模式?
    FET_CONTROL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=1、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1)?
    或者
    FET_CONTROL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=0、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1)?

    此致、

    Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    当所有 FET 均关断时、我应如何使用 FET_CONTROL ()来运行预放电模式?
    FET_CONTROL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=1、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1)?
    或者
    FET_CONTROL (DSG_OFF=0、PDSG_OFF=0、CHG_OFF=1、PCHG_OFF=1)?[/QUOT]

    然后 一个应该是你想要的 fet_control (). 需要注意的是、只有在不存在任何阻止 FET 的因素(例如锁存的 FET 控制子命令信号、CFETOFF/DFETOFF 信号有效或存在单独的启用安全故障)的情况下、才能启用 FET。  

    确保 PREDISCHARGE 模式也通过启用 设置:FET:FET 选项[PDSG_EN] 保护。

    我会仔细检查实验室中的某些东西、并在他们有空时与我的团队核实。

    此致、
    Alexis