This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:所需的负输出电压和同步整流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC256404, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454100/ucc24624-negative-output-voltage-needed-and-synchronous-rectification

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC256404

工具与软件:

我正在设计具有+/-95V 输出的 LLC 电源(UCC256404)。  输出电流很高、所以我要使用 SR。  UCC24624使用输出变压器的中心抽头作为+V 输出、并使用低侧整流器。  为了获得对称的+/- V 输出、我计划使用中心抽头作为接地、并使用高侧整流器、+V 对应一对、-V 对应一对  下面的图片是基本概念。 我找不到任何应用手册来执行此操作。  所有 SR 控制器似乎仅用于正电压。  我看到 UCC24612显示了高侧整流配置、但我不确定它是否适用于 LLC 和负电压应用。  您有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    由于存在高输出电压、无论使用哪一个控制器、都需要单独的 SR 控制器偏置电压源(例如12V)。  

    负输出中的两个二极管可替换为 SR MOSFET、电源为-V 公共源  这两个引脚可由正常 UCC24624控制器驱动、而12V 偏置电源以-V 为基准   就 FET 和控制器而言、-V 等效于 GND。

    正输出路径中的两个二极管位于高侧、如您所述、UCC24624无法用于这两个二极管。  
    UCC24612可在此处适用、但有一些注意事项。  
    首先、它们的偏置源必须"重载"在高侧、但可能可以从-V 节点上的12V 源进行自举。
    其次、与针对 LLC 电流形状进行优化的 UCC24624不同、UCC24612针对反激式电流形状进行了更多优化。  然而、有源钳位反激式电流的形状与 LLC 类似、因此 UCC24612-2版本可能更合适。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要使用的 FET 具有较高的栅极电荷。  在估算的400kHz 开关频率下、平均电流约为25mA。  第7.3.1节中有一条注释指出内部稳压器的额定电压为10mA、但规格部分规定了最低25mA。  10mA 是否存在功耗限制?  我是否误解了规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!  

    我想您刚才引用的是 UCC24612数据表。   

    在  Vreg 降至8V 的条件下测试 REG 引脚电流限制规格(25mA 最小值、42mA 典型值)。  这表示 REG 稳压器能够提供至少25mA、通常更多、但 REG 电压(以及随后的 VG 输出电压)降至超出稳压范围的~1.4V。  不 知道电流限制 dV/di 曲线有多陡峭(例如、1mA More 可能会将 Vreg 降至5V 或更低)。  

    10mA 负载条件用于指定参数 VregLG 和 VregDO、即负载 调节偏差和空载调节的直通压降偏差。   当然、REG 能够提供比10mA 更高的电流、但将不会满足指定的参数限制。  
    但 在许多应用中、可能没有必要满足这些要求。  通常、人们可以用更低的栅极电压来换取更高的栅极电流、但仍然可以 实现合理的低 RDS (ON)。

    在任何情况下、都始终需要考虑功率限制。  更准确地说、结温升限制取决于最高环境温度、到环境的热阻抗以及控制器内的总功率耗散。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  我观察的 MOSFET 在8伏时的导通电阻增加很小、因此我认为是可以接受的。