This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:阐明真值表并了解电源序列要求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456051/tps2116-clarify-the-truth-table-and-to-understand-the-power-sequence-requirement

器件型号:TPS2116

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用 TPS2116在1.8V 至3.3V 之间进行动态电压切换。 下面是原理图快照。 VIN1为1.8V、VIN2为3.3V。  
  1.芯片是否有电源序列要求?  在以下电路中、首先出现1.8V 斜升、然后在大约12ms 后出现3.3V 斜升

  2.是否可以将 MODE 连接到 VIN2?

  3. PR1电压额定值达到1.8V 可以吗?

PR1低电平- 0V

PR1高- 1.8V

最初、PR1将为低电平、我们需要 VOUT 上的3.3V 电压。 每当 PR1切换到高电平时、就需要1.8V 电压。 如果您看到下图中的任何问题、请提供建议。

   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:

    我觉得设计很好。  

    此致  

    Kunal Goel