This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:DIS 引脚断开时的响应/ UCC21220和 UCC21520

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455974/ucc21220-responses-when-dis-pin-is-opened-ucc21220-and-ucc21520

器件型号:UCC21220
Thread 中讨论的其他器件: UCC21520

工具与软件:

您好!

我可以问在打开 DIS 引脚时、这些器件是启用还是禁用吗?
当比较引脚功能和逻辑表时、它们数据表中的描述听起来有所不同:

UCC21220 DS 修订版 G

e2e.ti.com/.../ucc21220-question.tif

UCC21520 DS 修订版 F

e2e.ti.com/.../ucc21520-question.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、  

    UCC21220在 DIS 上具有内部上拉电阻器、UCC21520在 DIS 上具有内部下拉电阻器。 因此、如果 DIS 保持悬空、则 UCC21220将被禁用、而 UCC21520将被启用。  

    如果不使用 DIS 引脚、我们建议主动驱动 DIS 引脚或将 DIS 引脚连接至 GND。  

    谢谢!  

    Vivian