This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:用于将+24V 转换为+15V&-15V 的部件

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455956/tps65130-part-to-convert-24v-to-both-15v--15v

器件型号:TPS65130

工具与软件:

我需要一个将+24V 转换为+15V 和-15V 的开关稳压器/DC-DC 转换器。 请推荐具有上述规格的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回复您的另一个主题。