This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:无输出

Guru**** 2388660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453271/lm27313-no-output

器件型号:LM27313

工具与软件:

Dears、

   偶尔没有输出、在严重的情况下、IC 可能会损坏、 因为 GND 阻抗、引脚1和引脚5是开路。  您能否检查一下原理图是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速检查一下:电路能否与某些或主要器件正常工作、偶尔没有输出或损坏? 您是否能够测量并提供 SW 引脚上的电压?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偶尔、这是一个故障率较高的大规模生产项目。 引脚1 SW 无 信号。  

    Ω 引脚到 GND 的阻抗是无限的、但良好阻抗为2-3M Ω。  

    VIN 引脚到 GND 的阻抗是无限的、但良好阻抗为3.2MΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将布局发送给我进行检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    照明器件是 LM27313、在比较其他元件的原理图和标签编号时、可以看到底层是整个 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局区域不够大、无法检查所有布线。 例如、D4如何放置并连接到 GND?

    我认为该问题是由 SW 引脚的高尖峰引起的、这与未优化的布局有关。 如果可用、您可以捕获 SW 引脚的电压波形以进行验证。

    另一种方法是分别为1Ω 添加两个电阻器或与 C30和 C43串联稍大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     非常感谢! 客户将添加一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎。 如果有任何更新、请告诉我。 如果可用、请提供更大范围的布局截屏以便更好地进行检查、