This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:我可以在30mA TPS16416中设置 ILIM = IOCP 吗?

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455369/tps1641-can-i-set-ilim-iocp-at-30ma-tps16416

器件型号:TPS1641

工具与软件:

亲爱的朋友

我的应用需要尽快在60mA 上进行过流跳闸。 为了使用  TPS16416 (取代另一个热插拔芯片)、我想将 ILIM 设置为 IOCP = 30mA。 不确定它是否起作用。

在我的应用中、工作负载关于20mA -25mA、我不需要电流限制功能、只需要在输出电流达到55mA -60mA 时跳闸并提供故障信号。

因此、我计划通过将引脚与 GND 连接方式使用 Ifast = 1.9 x IOCP = 57mA、 但我不确定设置 ILIM = IOCP = 30mA 是否会提供所需的功能。   

1.电流达到上述55mA 时 TPS16416跳闸的速度有多快、限流功能是否会先工作、才能将电流保持在30mA 达到155mS?  并提供故障信号?   如果是、何时会切换快速行程?

2.要设置 ILIM = IOCP = 30mA、分别连接到 IOCP 和 ILIM 引脚并与 GND 负地连接的550K 电阻器和328K 电阻器、在该设置下 t LIM-Dur 将是什么? 芯片的行为如何?

谢谢你

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您能否检查 IOCP 电阻值。

    建议的 IOCP 外部电阻器范围为6.34K Ω 至80.6K Ω。

    谢谢  

    Amrit