This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:原理图检查

Guru**** 2519640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454546/tps62140a-schematic-check

器件型号:TPS62140A

工具与软件:

请帮助检查原理图是否有问题。 如果有任何修改、请帮助进行详细解释。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对我来说很好。 最好将电感器更改为1uH、将 COUT47uF 更改为22uF。 这有助于具有更合适的 LC 转角频率、以确保良好的环路稳定性。 因为我看到 EC=220uF。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查布局是否正确。

    TPS62140ARGTR 芯片电路输入6V、输出电压正常、但是7V 输出电压一直在下降、我不知道它是芯片本身

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否能够在正常和异常条件下测试 VIN、SW 和 Vout?

    它会促使我更好地进行调试、谢谢!

    Colin