This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100EVM:LM66100EVM 未完全关闭。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100EVM, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455045/lm66100evm-lm66100evm-not-shutting-off-fully

器件型号:LM66100EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

我收到 LM66100EVM、但无法将其关闭。

我为 VIN 和 CE 使用适当的电压、但当 CE 为高电平时、输出仅降低40mV、并且仍然从 Vin 汲取功率?

我的行为似乎很简单。 这款芯片是否需要500mA 负载来确保器件正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    内部 FET 的体二极管仍提供负载路径。 如果要控制负载、您需要像 TPS25947这样的器件。

    此致、

    Rakesh