This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:PoE PSE >>隔离查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455023/tps23881-poe-pse-isolation-query

器件型号:TPS23881

工具与软件:

您好!

我计划将 TPS23881ARTQT IC 用于我们的其中一个 PoE 摄像头项目(7线对、每个15W)。

我有几个问题需要澄清、  

  • 我通过电池(汽车应用)为整个系统供电。 不过、其他接口(例如 USB、HDMI、GMSL 摄像头等)也使用了同一电源。

    PSE 板和所有 PD 摄像头器件将在乘客总线内连接(电缆长度< 15m)。 对于此应用、是否需要隔离 PoE 摄像头电源?

  • 如果需要电源隔离、是否还需要隔离控制信号?

    我注意到大多数 TI EVM 也隔离了控制信号。 这种隔离是否强制性?

您能否尽早对此进行回复?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    PoE 团队正在度假、圣诞假期后还会回来。 感谢您的耐心。

    此致!

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananthu:

    感谢您的耐心。 如果您要设计 IEEE802.3 bt、at、af 合规性设备、则需要按照以下说明进行隔离。 如果是不合规设计、则取决于其他应用要求。  

    此致、

    Diang