请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 工具与软件:
您好!
我计划将 TPS23881ARTQT IC 用于我们的其中一个 PoE 摄像头项目(7线对、每个15W)。
我有几个问题需要澄清、
-
我通过电池(汽车应用)为整个系统供电。 不过、其他接口(例如 USB、HDMI、GMSL 摄像头等)也使用了同一电源。
PSE 板和所有 PD 摄像头器件将在乘客总线内连接(电缆长度< 15m)。 对于此应用、是否需要隔离 PoE 摄像头电源?
-
如果需要电源隔离、是否还需要隔离控制信号?
我注意到大多数 TI EVM 也隔离了控制信号。 这种隔离是否强制性?
您能否尽早对此进行回复?
谢谢