This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373-3

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455559/tps2373-tps2373-3

器件型号:TPS2373

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在开发一款交通监控摄像头、该摄像头使用 POE++(60W)设计作为电源输入。  

但在为器件供电时、无法在 VDD 电源轨中看到相对于 VSS 的任何分类检测周期。 请参阅下图以更好地进行识别。

我们也有一个要求,如果它连接到一个 PSE<30W 关闭子系统. 为此、我们使用了 PD 控制器的 TPH 引脚来获取已连接 PSE 的状态。 但遗憾的是、在连接到 30W 和60W PSE 端口时、TPH 引脚中的电平始终为高电平。

但根据数据表、当 PSE 功耗<30W 时、TPH 需要为高电平;当 PSE 功耗>30W 时、TPH 需要为低电平

您能帮助我们尽快解决这个问题吗?

连接下面的静电的 PD 部分。

我们使用的是 PSE 开关   GS110TUP  从 NETGEAR 为我们的设备供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TI 美国圣诞节不营业。 请期待本周的回复延迟。

    圣诞快乐、假期快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JIJESH:

    感谢您发送编修!

    您是否能够使用50ms/div 来观察 VDD VSS 波形? 500us/div 可能太短、无法错过分类波形。 也可能是 PSE 未通过检测和分类、而是直接开启端口。

    TPH/TPL/BT 由分类事件的数量决定。 您可以先捕获分类波形、那会很好。 然后、我们可以判断分类编号是否有任何问题。 如果您有4个分级事件、则应看到 TPH = L

    此致、

    Diang