This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:将 BQ25792用作具有现有 BMS 和放大器电池系统的3s3p 配置中的快速充电 IC

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454973/bq25792-using-bq25792-as-a-fast-charging-ic-in-3s3p-configuration-with-existing-bms-battery-system

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

您好!

我找到了具有3S3P 配置的电池组支持快速充电的 IC、然后找到了 BQ26792 IC。 我已经在使用另一个 IC 作为 BMS (TLE9012DQU)、现在我想在电池中添加快速充电选项。 有人能帮我解决我的问题吗?

1) 1)该 IC 能否用作现有 BMS 和电池的快速充电解决方案?  

2) 2)如果我把它和现有的 BMS 一起使用、就不会影响到我现有的 BMS 的任何功能、反之亦然、对吧? 因为我的电池的终端端子将与此 IC 和 BMS IC 一起连接。  

3) 3)当我的电池包使用此 IC 充电时、我的现有 BMS 将发挥什么作用?

4)是否可以在电池充电的同时将负载连接到电池? 在这种情况下、负载会消耗电池还是充电电源的功率?

5) 5)如果此 IC 解决方案不适合我、那么有人能指导我实现我的要求吗?

你在这方面的任何真诚支持都将对我表示感谢。   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijraj:

    请更改为 BQ25798、这是 BQ25792的较新版本。

    关于1、是的。

    关于2和3、 TLE 器件是一种用于监测和平衡 IC 的器件。  它不会为电池充电。  BQ25798将为电池充电。

    关于4、如果将负载连接到 SYS 引脚、BQ25798将为系统供电并为电池充电。  如果系统负载高于充电器的输入电源、则充电器会从电池为 SYS 负载提供自动补充。

    关于5、 请更改为 BQ25798、这是 BQ25792的较新版本。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F 先生、您好!  

    非常感谢您对上述问题的答复。 如果您能在这方面为我们提供更多指导、我们将不胜感激。

    我们正在设计具有锂离子电池的3S3P 配置电池组。 我们计划的电池组容量大约为8000mA 计算的 C 额定值为0.5 C

    在我们的应用中、我们寻找快速充电支持(用户可切换快速充电模式)以及正常充电选项。 为此、我们可以安排任何电压和电流的直流供电、但我们的应用不支持 USB type C。

    对于 IC 充电、您建议了 BQ25798、同样、您是否可以为德州仪器(TI)的 BMS 应用建议合适的 IC? 它还与 BQ25798兼容。

    或者、如果您可以为我们推荐一款更适合我们应用配置的 BMS 和快速充电 IC 对我们非常有帮助。

    感谢您对此的支持。

    此致、
    Mr. Brijraj Kacha,
    Igneeva Advanced Technologies Pvt. Ltd.
    艾哈迈达巴德,古吉拉特,
    印度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijraj:

    BQ25798可以为3芯电池组充电。  凭借足够的输入功率、BQ25798可以轻松地使用高达4A 的充电电流进行充电、但如果充电电流设置为5A、封装会变得非常热、并会触发热调节(电流钳位)。

    我将转发给监控器和保护器团队来回复 TLE9012的交叉参考。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijraj:

    遗憾的是、TLE9012没有精确的1:1交叉参考。

    我们的下一个最佳选项 BQ76922数据表、产品信息和支持| TI.com 或 BQ76942数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com、但未通过汽车认证。  

    此致、
    Alexis