This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:TPS274160与电感负载断开

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1, TPS274160, TPS4H160-Q1, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455818/tps274160-tps274160-is-broken-with-inductive-load

器件型号:TPS274160
主题中讨论的其他器件: TPS4H160-Q1、TPS1HA08-Q1 TPS27SA08

工具与软件:

尊敬的专家:  

TPS274160在驱动 300mH@5Ω 电感器负载时断开。 我设置 RE Rcl=1K。 但看起来它实际上不起作用。  当电流超过2A 时、该开关闭合、但很快它会再次断开、电流将超过3.8A、然后 IC 断开。  

请帮助检查有什么问题。  

非常感谢!  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    当器件关断电感负载时、电感器电流会将器件输出拉至负极。 为了耗散此能量/电流、器件会部分导通以耗散 FET 上的能量、并将输出电压钳位到数据表中指定的 VDS 钳位电压。 但是、如果电感和/或电流过高、器件将无法耗散这么多的能量、因此会 过热并损坏。

    请参阅本应用手册的图6-20: https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf?TPS274160汽车版 ts = 1735249604029、其中列出了 TPS4H160-Q1的最大电感放电能力。 在以5 Ω 电阻驱动负载时、电流将为24/5 = 4.8A、这远高于器件的放电能力、从而导致器件损坏。

    解决这个问题的三个选项是:

    1.对于使用此负载的每个通道、使用一个外部反激式二极管(强烈建议)。

    2.使用具有较高退磁能力的器件、例如 TPS27SA08 (上述应用手册中的 TPS1HA08-Q1)。

    3.对于这些负载、TPS274160的两个并联通道(不建议这样做、因为这样做仍然会接近器件的最大放电能力)。

    谢谢!

    Patrick