This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:MIPI DSI LCD PMIC

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454604/tps65185-mipi-dsi-lcd-pmic

器件型号:TPS65185

工具与软件:

我正在设计 MIPI-DSI LCD 板。 有 AVDD、ELVDD 和 ELVSS 电源输入、所需电压为 AVDD = 7V、ELVDD = 4.6V 和 ELVSS =-3.0V、我可以使用 TPS65185作为 LCD 电源、但我应该将 AVDD 和 ELVDD-ELVSS 电源分开。 因为我需要先为 AVDD 供电、然后单独为 ELVDD-ELVSS 引脚供电。   那么、我应该使用哪个 PMIC? 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、该线程的器件所有者目前不在办公室、下周会回来。 响应将被延迟。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eray:

    TPS65185的时序可以通过 I2C 进行调节、以调整输出轨的上电序列。

    但是、如果使用 I2C 配置顺序不理想、我建议查看其他特定的 LCD 显示屏电源和驱动器
    此产品系列由来自通用 PMIC 的单独团队处理、因此如果您有其他问题、我可能会将您的主题重定向至 LCD 电源器件专家。  

    TPS65150等器件是否 更适合您的需求?
    该器件具有 升压转换器、正负电荷泵以及硬件可配置的时序延迟。

    此致、  
    Sarah